Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Überspannungsschutz und Blitzschutz

Überspannungsschutz und Blitzschutz

Überspannungsschutz bezeichnet den Schutz von Anlagen und elektrischen Geräten vor zu hohen Spannungsspitzen durch Schalthandlungen und Blitzeinschlag. Ein wirkungsvolles Blitzschutzkonzept unterteilt sich in inneren und äußeren Blitzschutz. Schützen Sie die Stromversorgungen, Daten und Signale Ihrer Anlage. Setzen Sie daher als Bestandteil des inneren Blitzschutzes auf einen sicheren Überspannungsschutz mit unseren vielfältigen Produktfamilien.

Ihre Vorteile

  • Schutz aller gängigen Anwendungen und Signale durch komplettes Produktportfolio
  • Vielfältige Einsatzbereiche – Bauformen und Anschlusstechniken für jede Applikation
  • Platzsparende und kostengünstige Installation dank schmaler Bauform
  • Eher wissen, was los ist dank cloudbasierter Überwachung oder vorausschauender Prüfung der steckbaren Ableiter
E-Paper Überspannungsschutz
Schutz für hohe Anlagenverfügbarkeit

Unser Portfolio an Überspannungsschutz bietet für nahezu alle Anwendungen die passende Lösung für eine unterbrechungsfreie Energieversorgung und sichere Datenübertragung.

E-Paper öffnen
Portfolio Überspannungsschutz für Stromversorgung, MSR-Technik, Daten- und Antennentechnik

Einsatzbereiche von Überspannungsschutz


Überspannungsschutz FLT SEC Typ 1+2 special in Hauptverteilung

Überspannungsschutz FLT SEC Typ 1+2 special in Hauptverteilung

Überspannungsschutz für Stromversorgung

Unsere Überspannungsschutzgeräte vom Typ 1+2, Typ 1+2 special, Typ 2 oder Typ 3 schützen Ihre elektronischen Geräte effektiv. Von der Einspeisung bis zum Endgerät bieten wir Ihnen komfortable, installationsfertige Lösungen für alle Anwendungen.

Schmaler Überspannungsschutz für Signale im Schaltschrank

Schmaler Überspannungsschutz für Signale im Schaltschrank

Überspannungsschutz für MSR-Technik und Signale

In Anwendungen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR-Technik) wird eine Vielzahl von Signalen angesteuert und überwacht. Unsere Schutzgeräte vermeiden überspannungsbedingte Störungen und Schäden und bieten Ihnen für alle Anwendungen eine optimale Lösung.

Überspannungsschutz für Informationstechnik

DT-LAN schützt vor Überspannungen aus dem Datennetz

Überspannungsschutz für Informationstechnik

Datenschnittstellen sind besonders empfindlich gegenüber Überspannungen, da sie mit niedrigen Signalpegeln und hohen Frequenzen arbeiten. Verwenden Sie unseren Überspannungsschutz für eine störungsfreie Datenübertragung bei gleichbleibender Bandbreite in Ihren IT-Anlagen.

Überspannungsschutzgerät zum Schutz von Sende- und Empfangsanlagen mit Antennenverstärker

C-SAT-BOX schützt angeschlossene TV- und HiFi-Geräte vor Überspannungen

Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen

Sende- und Empfangsanlagen sind besonders von Überspannungen gefährdet. Gebäudeüberschreitende Antennenleitungen und die Antennen selbst sind unmittelbar atmosphärischen Entladungen ausgesetzt. Mit unseren leistungsfähigen, koaxialen Überspannungsschutzgeräten gehen Sie auf Nummer sicher.

Generatoranschlusskasten mit Überspannungsschutz unter einer Photovoltaikanlage

Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Photovoltaikanlagen stellen besondere Ansprüche an den Überspannungsschutz, z. B. bei den Luft- und Kriechstrecken oder den verschiedenen Spannungsarten, die bei PV-Anlagen zu berücksichtigen sind. Wir bieten Ihnen von installationsfertigen Generatoranschlusskästen bis zu den einzelnen Überspannungsschutzgeräten für Ihre PV-Anwendungen die passenden Komponenten.

ImpulseCheck überwacht Überspannungsschutzgerät Typ 1+2 special in der Hauptverteilung

ImpulseCheck überwacht Überspannungsschutzgerät Typ 1+2 special in der Hauptverteilung

Prüf- und Überwachungsgeräte

ImpulseCheck ist das weltweit erste intelligente Assistenzsystem für Überspannungsschutz im Netzschutzbereich, mit dem Sie Ihre Anlagen in Echtzeit überwachen können. Das System erfasst permanent den Zustand der Anlage. Der State of Health des Überspannungsschutzgeräts ist jederzeit bekannt, sodass Sie frühzeitig einem Ausfall vorbeugen können.

Für die manuelle Prüfung steckbarer Überspannungsschutzgeräte nach den Anforderungen der IEC 62305 nutzen Sie den CHECKMASTER 2 als mobiles Prüfgerät. Mit einem wiederkehrenden Vorsorge-Check vermeiden Sie Ausfälle Ihrer Anlagen und Maschinen.

Trennfunkenstrecke an einem Isolierflansch

Trennfunkenstrecke zum Ableiten von Überspannungen an einem Isolierflansch

Trennfunkenstrecke

Trennfunkenstrecken verbinden metallische Körper, die im Betrieb nicht dauerhaft galvanisch verbunden sein dürfen, beim Auftreten kurzzeitig hoher Spannungen miteinander (z. B. durch Blitzeinschlag). Schützen Sie z. B. empfindliche Isolierflansche in Pipelines vor Überschlägen und vermeiden Sie Ausfälle, Stillstandszeiten oder Leckagen.

Überspannungsschutz für die Ladeinfrastruktur in einer offenen Ladesäule

Überspannungsschutz für die E-Mobility-Ladeinfrastruktur

Mit unseren Überspannungsschutzgeräten CHARX protect schützen Sie Ladestationen und E-Fahrzeuge vor Beschädigungen durch Überspannungen, die durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen im Netz entstehen können. Laden Sie ohne Risiko, damit Ihre Ladeinfrastruktur hochverfügbar bleibt – jederzeit und bei Wind und Wetter.

Schutzkreisprinzip und Schutzkonzept für den Blitz- und Überspannungsschutz

Schutzkreisprinzip und Schutzkonzept

Schutzkreisprinzip und Schutzkonzept

Ein Schutzkonzept für den Blitz- und Überspannungsschutz sollten Sie so planen, dass alle Leitungen, Geräte und Anlagen geschützt sind.

Das Schutzkreisprinzip kann man sich ganz einfach veranschaulichen:
Ziehen Sie gedanklich einen Kreis um das Objekt, das Sie schützen möchten. An allen Stellen, an denen Leitungen den Kreis schneiden, müssen Sie Überspannungsschutzgeräte installieren. Damit ist der Bereich innerhalb des Schutzkreises so gesichert, dass leitungsgebundene Überspannungen vermieden werden.

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung des Schutzkonzepts die folgenden Anwendungsbereiche:

  • Stromversorgung
  • Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
  • Informationstechnik
  • Sende- und Empfangsgeräte

Der wirkungsvolle Schutzkreis hilft einen lückenlosen Überspannungsschutz zu realisieren.

Blitzeinschlag in einer Stadt

Normen im Überspannungsschutz

Welche Normen müssen beim Überspannungsschutz erfüllt werden?

Nationale und internationale Normen geben eine Orientierung, wenn es um den Aufbau eines Blitz- und Überspannungsschutzkonzepts sowie die Auslegung der einzelnen Schutzgeräte geht. Sie unterscheiden sich je nach Region und Anwendungsbereich. Übergreifend gilt die Blitzschutznorm IEC 62305. Sie beschreibt Schutzmaßnahmen gegen Blitzereignisse und eine ausführliche Risikoanalyse bzgl. der Notwendigkeit, des Umfangs und der Wirtschaftlichkeit eines Schutzkonzepts.

Näheres zur Normung und viele weitere Informationen zum Thema Überspannungsschutz finden Sie auf unserer Technologieseite.