Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Innovative Technologien für Kraftwerke

Vertrauen Sie auf intelligente und zuverlässige Lösungen für effiziente Prozesse in Ihrem Kraftwerk.
Wasserkraftwerk mit Schleusen und Stausee
Ingenieur vor Anlagen im Kraftwerk

Herausfordernde Energiezukunft

Der Wandel in unserer Energieerzeugungslandschaft mit dem stetigen Zuwachs dezentraler Erzeuger und auch Speicher stellt uns gemeinsam vor die Aufgabe, einer sicheren und gleichzeitig sauberen Energieversorgung gerecht zu werden. Konventionelle Kraftwerke werden vermehrt durch erneuerbare Energiequellen abgelöst. Grund dafür ist der Klimawandel sowie andere ökologische Nachhaltigkeitsthemen. Nichtsdestotrotz sind viele Arten von Kraftwerken aus unserer Energieerzeugerlandschaft noch nicht vollständig wegzudenken. Das benötigte Netzwerk verschiedener Kraftwerkstechnologien bedarf effizienter und zuverlässiger Prozesse.

Kraftwerkstechnologien Unsere Produkte sind in den verschiedenen Arten von Kraftwerken einsetzbar.

Beleuchtetes Erdgaskraftwerk bei Abenddämmerung
Gaskraftwerke sind flexibel und schnell regelbar, was sie zu einer idealen Ergänzung für erneuerbare Energien macht. Zukünftig sollen sie mit grünem Wasserstoff betrieben werden, doch der Bedarf an importiertem Erdgas bleibt bis 2030 hoch.
Kohlekraftwerk im Nebel mit Sonne im Hintergrund
Kohlekraftwerke revolutionierten die Energieerzeugung seit dem 19. Jahrhundert. Aufgrund des Aufkommens erneuerbarer Energien und des wachsenden Umweltbewusstseins stehen sie vor Herausforderungen. Die Zukunft sieht deshalb einen Rückgang der Kohlenutzung vor.
Wasserkraftwerk mit Stausee bei Sonnenuntergang
Wasserkraftwerke nutzen seit 3.500 Jahren die Energie des Wassers. Heute sind sie ein Eckpfeiler erneuerbarer Energie, auch wenn die darin verbauten Technologien konventionell sind. Trotzdem bedrohen Klimawandel, Dürren und Starkregen ihre Zuverlässigkeit.
Atomkraftwerk an einem Fluss
Atomkraftwerke bieten seit den 1950ern kohlenstoffarme Energie, bergen aber Risiken wie Unfälle und Atommüll. Viele Länder planen den Ausstieg, nutzen AKWs aber als Notreserve. Neue Reaktoren und Kernfusion könnten die Zukunft prägen.
Ölkraftwerk am Fluss bei Sonnenuntergang
Ölkraftwerke erzeugen Strom durch Erdölverbrennung. Einst Hauptquelle, sind sie heute oft Reservekraftwerke. In ölfördernden Ländern dienen sie weiterhin der Grundlast. Alternative, nachhaltige Energien und Technologien wie Brennstoffzellen bestimmen ihre Zukunft.

Ein stabiles Stromnetz benötigt Lösungen, die intelligent reagieren und auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und innovativen Technologien sorgen wir für höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlage – heute und morgen.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, Experte für die Energieerzeugung in Kraftwerken

Ihre Vorteile Mit unseren Lösungen

Grün-leuchtende Signalleuchte in einer Anlage
Verkabelung von Reihenklemmen im Schaltschrank
Energieverteilung im Kraftwerk über Lichtwellenleiter und Steckverbinder
Handheld-Barcode-Erfassung der Kraftwerkskennzeichnung
Grün-leuchtende Signalleuchte in einer Anlage

Die Anlagenverfügbarkeit als wichtige Kennzahl bestimmt die Effektivität Ihres Kraftwerks. Niedrige Werte können durch ungeplante Stillstände oder anderweitige Ursachen zustande kommen und Ihre Kosten negativ beeinflussen.

Sorgen Sie für die durchgängig hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage und vermeiden Sie ungeplante Ausfälle: Prüfsysteme, Stromversorgungen, Fernwirk- und Steuerungssysteme von Phoenix Contact entsprechen höchsten Qualitätsstandards und sorgen somit für eine optimale Anlagenverfügbarkeit.

Verkabelung von Reihenklemmen im Schaltschrank

Die Prozessoptimierung als Ziel eines jeden Kraftwerks: Reibungslose Abläufe, verbesserte Qualität und eingesparte Kosten sind die positiven Folgen, die wir gemeinsam mit Ihnen vorantreiben.

Wir sorgen für die einfache Planung, Konfiguration und Installation elektrischer Verbindungen. Planen und konfigurieren Sie Klemmenleisten schnell und komfortabel. Profitieren Sie von unseren Lösungen für die einfache und sichere Verdrahtung. So optimieren und verkürzen Sie Ihre Prozesse.

Energieverteilung im Kraftwerk über Lichtwellenleiter und Steckverbinder

Vernetzte und digitalisierte Sektoren und Industrien werden in Zukunft von immer größerer Wichtigkeit. Ein optimaler Austausch von Daten und Informationen sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Kraftwerks kann nur so stattfinden.

Neue, intelligente Technologien, die auf jahrelanger Entwicklungserfahrung basieren, sorgen für die schnelle und zuverlässige Weitergabe und Verarbeitung Ihrer Daten. In einem sich verändernden Energiemarkt haben Sie so überall und zu jeder Zeit relevante Daten rund um Ihre Anlage zuverlässig im Blick.

Handheld-Barcode-Erfassung der Kraftwerkskennzeichnung

Bei Unmengen von Kabeln, Leitungen und anderen elektronischen oder elektromechanischen Komponenten fällt es auch in Kraftwerken des Öfteren schwer, den Überblick zu behalten. Eine ordnungsgemäße und nachvollziehbare Kennzeichnung ist deshalb unerlässlich.

Fachgerechte Kennzeichnung hilft, Bedienfehler zu vermeiden: Stellen Sie einen reibungslosen Betrieb durch einfache Installation und Wartung sicher. Unsere Markierungssysteme erfüllen alle Anforderungen und sind speziell für die Wartung von Kraftwerken geeignet.

Kontakt

Ihr Ansprechpartner Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Gern unterstütze ich Sie auf dem Weg zum digitalen Stromnetz der Zukunft.