Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Speichern statt verschwenden: Batteriespeicher

Vertrauen Sie bei Ihrer Lösung für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) auf innovative Komponenten und Technologien von Phoenix Contact.
Wartungspersonal neben Batteriespeichern mit Photovoltaikanlage
Frau vor Batteriespeicher mit Sonnenuntergang und Windkraftanlagen im Hintergrund

Batterie-Energiespeichersysteme Wenn die Sonne untergeht, fängt unsere Arbeit an

Die Sonne scheint nicht dauerhaft und der Wind bläst nicht kontinuierlich, doch Energie wird jederzeit benötigt. Batteriespeichersysteme sind die Lösung für eine unabhängige Energieversorgung trotz volatiler Energieerzeuger. Um den zuverlässigen Betrieb Ihres Batteriespeichers sicherzustellen, bietet Phoenix Contact für Batteriespeicher unterschiedlicher Größen und Anwendungen ein umfangreiches Produktportfolio.

Entdecken Sie unser Leistungsportfolio für Ihren Batteriespeicher


Ihre Vorteile mit Phoenix Contact


  • Umfangreiches, aufeinander abgestimmtes Produktportfolio aus einer Hand
  • Praxiserprobte Komponenten, Systeme und Technologien für zuverlässigen Betrieb des Batteriespeichers
  • Kompetente, persönliche Beratung zur Identifizierung von Optimierungspotenzialen und bestmöglichen Lösungen durch unsere BESS-Experten

Anwendungen von Batteriespeichersystemen

Wasserstofftank
Batteriespeicher können in hybride Systeme integriert werden, die verschiedene P2X-Technologien kombinieren, wie z. B. Power-to-Gas (Wasserstoff) und Power-to-Heat (Wärme). Dies ermöglicht eine flexible und effiziente Nutzung der erzeugten Energie.
Wind- und Solarpark mit Batteriespeichersystemen
Um der Volatilität erneuerbarer Energieerzeuger entgegenzuwirken, nehmen netzunterstützende Großspeicher in der zukünftigen Energielandschaft eine zentrale Rolle ein. Bei Sonnen- oder Windflauten sorgen sie für die notwendige Netzstabilisierung.
Ladesäulen für Elektromobilität
Energiespeichersysteme sind ein essenzieller Bestandteil einer zuverlässigen Ladeinfrastruktur. Selbst an Orten mit begrenzter Netzkapazität ermöglichen sie die Installation von Schnellladestationen, ohne dass umfangreiche Netzaufrüstungen erforderlich sind.
Heimspeichersystem in der Garage
Im Privathaushalt zeigen sich Batteriespeicher oftmals in Kombination mit einer Solaranlage, Wechselrichter und Wallbox. Hier dienen sie zur Optimierung des Eigenverbrauchs. Kosteneinsparungen und Energieunabhängigkeit werden so realisiert.
Einsatz von Gleichstrom in der Produktion
Batteriespeicher lassen sich leicht in industrielle Gleichstromnetze integrieren. Sie sind eine flexible Lösung zur Bewältigung von Lastspitzen und erhöhen die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Gleichzeitig gibt es deutlich weniger Wandlungsverluste.
Innenräume eines Rechenzentrums
In Rechenzentren sorgen Energiespeicher auch bei Stromausfall für eine unterbrechungsfreie Energieversorgung. Aufgrund der Sensibilität und des möglichen Verlusts von Daten ist eine hohe Verfügbarkeit für den Betrieb unabdingbar.

Energiespeichersysteme in Form von Batterien machen die Energieversorgung unabhängiger und klimafreundlicher. Nur mit Hilfe derartiger Technologien wird eine optimale Nutzung verfügbarer Energie sichergestellt.

Experten-Team für Batteriespeicher
Phoenix Contact Expertenteam für Batteriespeicher

FAQ: Batteriespeichersysteme


Innenansicht eines Energiespeichers
Menschenhand hält die Erdkugel
Innenansicht eines Batteriespeichers im AES Park
Lichtermeer auf der Erdhalbkugel
Innenansicht eines Energiespeichers

Die Abkürzung BESS steht für Batterie-Energiespeichersystem. Ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Energieinfrastruktur. Diese Technologie ermöglicht, elektrische Energie effizient zu speichern und bei Bedarf wieder freizugeben. Das trägt entscheidend dazu bei, auch in Zukunft eine gleichmäßigere und zuverlässigere Energieversorgung sicherzustellen.

Menschenhand hält die Erdkugel

Angesichts des zunehmenden Anteils an erneuerbaren, volatilen Energien im globalen Energiemix sind Batteriespeichersysteme ein unverzichtbares Instrument für die Umsetzung einer nachhaltigen und effizienten Energiewende. Denn auch in Zukunft gilt es, eine kontinuierliche Energieversorgung sicherzustellen. Batteriespeichersysteme realisieren ein intelligentes und optimiertes Energiemanagement, indem sie überschüssige Energie in Zeiten geringer Nachfrage speichern und in Spitzenzeiten abgeben. Schwankende Abnahme- und Verbrauchsmengen werden so ausgeglichen. Batteriespeichersysteme sind aus diesem Grund ein essenzieller Bestandteil einer elektrifizierten Welt und somit eine wichtige Säule der All Electric Society.

Innenansicht eines Batteriespeichers im AES Park

Batteriespeichersysteme bieten zahlreiche Vorteile, die sie zu einer attraktiven Lösung für Haushalte und Unternehmen machen. Sie ermöglichen, selbst erzeugten Strom effizient zu nutzen und weniger auf externe Energiequellen angewiesen zu sein. Das erhöht die Energieunabhängigkeit, denn Strombezüge aus dem Netz werden reduziert. Zudem tragen Batteriespeicher zur Kostenersparnis bei, da sie gespeicherte Energie während teurer Spitzenzeiten nutzen und so die Stromkosten senken. Des Weiteren unterstützen Batteriespeicher die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien und tragen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei. Sie leisten somit einen positiven Beitrag zum Umweltschutz.

Lichtermeer auf der Erdhalbkugel

Die benötigten Batteriespeicherkapazitäten steigen weltweit in den nächsten Jahren überproportional an. Bis 2031 wird eine benötigte Gesamtkapazität von 1.400 GWh prognostiziert. Einen Großteil davon nehmen netzunterstützende Batteriespeichersysteme mit 77 % ein. 14 % der Speicherkapazitäten werden durch Heimspeicherapplikationen abgedeckt.

Whitepaper
Grüne Energie für die Gesellschaft der Zukunft

In einer All Electric Society (AES) spielen Energiespeicher eine zentrale Rolle. Das Whitepaper beleuchtet die Bedeutung von Energiespeichern als Kernelement der AES und untersucht geeignete Speichertechnologien für die Sektorenkopplung. Erfahren Sie mehr über die Anwendungsfälle und die Marktentwicklung der verschiedenen Energiespeichertypen.

Whitepaper kostenfrei herunterladen
Batterieenergiespeicher

Kontakt

3 Männer in Hemden
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
Experten-Team für Batteriespeicher
Gern begleiten wir Sie auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft mit Batterie-Energiespeichersystemen.