Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Smart Traffic Den Verkehr effizienter und transparenter gestalten – für eine kohlenstoffarme und weniger energieaufwendige Verkehrsinfrastruktur.

Person mit Smartphone und Tablet vor einem Wasserweg

Der Beitrag des Verkehrsbereichs zur Erreichung der Klimaziele wird durch digitale Technik und intelligente Automatisierungslösungen vorangetrieben. Gestalten Sie gemeinsam mit uns Smart Traffic weltweit.

Jörg Nolte , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Straßenverkehr mit Netzwerk

Daten verändern unsere Mobilität

Die Qualität der Mobilität steht oft in direktem Zusammenhang mit der Attraktivität einer Stadt und Region. Stetige Steigerungen der Verkehrsleistungen in immer komplexeren Strukturen erfordern mehr denn je smarte Konzepte für Straßen und Wasserwege.
Um Mobilität effizienter zu gestalten, wird Digitalisierung und künstliche Intelligenz für eine verbesserte, innovative Informationsgewinnung und Verkehrslenkung genutzt. Die datenbasierte Steuerung und Vernetzung der Verkehrsinfrastruktur führt nicht nur zu mehr Energieeffizienz der Verkehrsträger, sondern verbessert auch den Mobilitätskomfort und die Verkehrssicherheit.

Bringen wir die Verkehrsinfrastruktur zum mitdenken

Die Herausforderungen der Verkehrsinfrastruktur sind in Zeiten von Klimawandel und globaler Vernetzung groß. Phoenix Contact entwickelt offene und sichere Systeme rund um Verkehrsmanagement, Tunnelbau und verkehrstechnischer Ausstattung. Das Ziel ist eine mitdenkende Verkehrsinfrastruktur – zur Optimierung der Mobilität, Verbesserung der Luftqualität, Schonung der Umwelt und Unfallvermeidung.

Anwendungsfelder


Beleuchteter Straßenzug in einer Stadt bei Nacht
Stadtverkehr
Beleuchteter Tunnel
Gespräch zweier Personen vor einer Schleuse mit Signalanlagen
Beleuchteter Straßenzug in einer Stadt bei Nacht

Die vorhandene Beleuchtungsinfrastruktur muss sich neuen technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen stellen. Im Mittelpunkt steht die Erhöhung der Sicherheit und Attraktivität von Straßen und Plätzen. Stadtplanerinnen und Stadtplaner setzen dabei auf energie- und ressourcensparende Lösungen.

Intelligente Beleuchtungssteuerung bietet enormes Potenzial an Energieeffizienz und sorgt für einen reibungslosen und individuell anpassbaren Betrieb der Leuchten. Das Portfolio reicht von elektromechanischen Komponenten über Steuerungs- und Kommunikationskomponenten mit integrierter Fernwirktechnik bis hin zu cloudbasierten Lichtmanagementsystemen für urbane Anwendungen.

Mehr zu intelligenter Straßenbeleuchtung
Stadtverkehr

CO₂-Emissionen, Lärm und erhöhtes Stauaufkommen haben weltweit weitreichende Konsequenzen für Mensch und Natur. In Zukunft ist ein intelligentes Verkehrsmanagement mit der Nutzung von Verkehrs- und Umweltdaten unabdingbar. Ein digital optimierter Verkehrsfluss erhöht nicht nur die Energieeffizienz der Verkehrsträger, sondern verbessert auch die Verkehrssicherheit in der Stadt.

Bei Phoenix Contact entstehen intelligente Verkehrssysteme, die eine automatisierte Verkehrssteuerung ermöglichen. Durch den Einsatz von Sensoren sowie Analyse-, Prognose- und Informationssystemen wird die Straße über ein Kommunikationsnetzwerk mit dem Verkehrsmanagement verbunden.

Mehr zu intelligentem Verkehrsmanagement
Beleuchteter Tunnel

Straßen, Zug und Metrotunnel spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung eines effizienten und nachhaltigen Mobilitätssystems. Große Steigerungen der Verkehrsleistungen in immer komplexeren Strukturen erfordern smarte Automatisierungslösungen. Urbane Mobilität und Sicherheit der Verkehrsteilnehmer stehen dabei im Mittelpunkt.

Phoenix Contact ist Ihr zuverlässiger und erfahrener Partner bei der Realisierung anspruchsvoller Projekte rund um die Tunnelautomatisierung – angefangen bei dem zentralen Element der Steuerungstechnik, mit Anbindung der Sensorik und Aktorik, über Überspannungsschutz bis hin zum umfassenden Safety-Konzept.

Mehr zu Digital Tunnel
Gespräch zweier Personen vor einer Schleuse mit Signalanlagen

Weltweit verfügbare Wasserstraßen erfordern verlässliche Signalisierung unter rauen Umgebungsbedingungen, sicheres Steuern nach Maschinenrichtlinie und intelligent vernetzte Anlagen. Mit Smart Traffic-Lösungen wird der Betrieb und Ausbau von Wasserwegen transparenter, effizienter und kundenfreundlicher.

Phoenix Contact bietet Produkte und Systeme für eine durchgängige Automatisierung von Signalisierungen an Wasserwegen. Das Portfolio reicht von der einzelnen LED-Leuchte für den Einsatz in anspruchsvoller Umgebung bis zur Gesamtlösung. Mit einem intelligenten Wasserverkehrsmanagement realisieren Sie einen sicheren Rund-um-die-Uhr-Betrieb und senken die laufenden Kosten.

Mehr zu sicheren Signalanlagen auf Wasserwegen