El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Almacenar en lugar de malgastar: acumuladores de baterías

Confíe en los innovadores componentes y tecnologías de Phoenix Contact para su solución de sistemas de acumuladores de energía en baterías (BESS).
Personal de mantenimiento junto a acumuladores de baterías con instalación fotovoltaica
Una mujer frente a un acumulador de baterías durante la puesta de sol y aerogeneradores al fondo

Sistemas de acumuladores de energía en baterías Cuando se pone el sol, empieza nuestro trabajo

El sol no brilla todo el tiempo y el viento no sopla continuamente, pero la energía es necesaria en todo momento. Los sistemas de acumuladores de baterías son la solución para un suministro de energía independiente a pesar de la volatilidad de los generadores de energía. Para garantizar el funcionamiento fiable de su acumulador de baterías, Phoenix Contact ofrece una amplia cartera de productos para acumuladores de baterías de diferentes tamaños y aplicaciones.

Descubra nuestra cartera de servicios para su acumulador de baterías


Sus ventajas con Phoenix Contact


  • Amplia cartera de productos coordinados de un único proveedor
  • Componentes, sistemas y tecnologías probados en la práctica para un funcionamiento fiable del acumulador de baterías
  • Asesoramiento competente y personalizado de nuestros expertos en BESS para identificar el potencial de optimización y las mejores soluciones posibles

Aplicaciones de los sistemas de acumuladores de baterías

Depósito de hidrógeno
Los acumuladores de baterías pueden integrarse en sistemas híbridos que combinan varias tecnologías P2X, p. ej., Power-to-Gas (hidrógeno) y Power-to-Heat (calor). Esto permite una utilización flexible y eficiente de la energía generada.
Parque solar y eólico con sistemas de acumuladores de baterías
Para contrarrestar la volatilidad de los generadores de energías renovables, los acumuladores de gran tamaño de apoyo a la red desempeñarán un papel central en el panorama energético del futuro. Proporcionan la estabilización necesaria de la red durante los periodos de calma solar o eólica.
Estaciones de recarga para la electromovilidad
Los sistemas de acumuladores de energía son un componente esencial de una infraestructura de recarga fiable. Incluso en lugares con una capacidad de red limitada, permiten la instalación de estaciones de carga rápida sin necesidad de grandes ampliaciones de la red.
Sistema de acumuladores domésticos en el garaje
En las viviendas particulares, los acumuladores de baterías suelen combinarse con una instalación solar, un inversor y un cargador doméstico. En este caso, se utilizan para optimizar el autoconsumo. De este modo, se ahorran costes y se consigue independencia energética.
Uso de la corriente continua en la producción
Los acumuladores de baterías pueden integrarse fácilmente en las microrredes DC industriales. Son una solución flexible para hacer frente a los picos de carga y aumentar la eficiencia de la instalación. Al mismo tiempo, hay muchas menos pérdidas de conversión.
Interiores de un centro de datos
En los centros de datos, los acumuladores de energía garantizan un suministro de energía ininterrumpido incluso en caso de apagón. Debido a la sensibilidad y a la posible pérdida de datos, la alta disponibilidad es esencial para el funcionamiento.

Los sistemas de acumuladores de energía en forma de baterías hacen que el suministro de energía sea más independiente y respetuoso con el medio ambiente. Solo con la ayuda de estas tecnologías se garantiza un uso óptimo de la energía disponible.

Equipo de expertos en acumuladores de baterías
Equipo de expertos de Phoenix Contact en acumuladores de baterías

FAQ: Sistemas de acumuladores de baterías


Vista interior de un acumulador de energía
La mano de una persona sostiene un globo terráqueo
Vista interior de un acumulador de baterías en el AES Park
Mar de luces en el hemisferio
Vista interior de un acumulador de energía

La abreviatura BESS significa sistema de acumuladores de energía en baterías. Un sistema de acumuladores de energía en baterías (BESS) es un componente esencial de la infraestructura energética moderna. Esta tecnología permite almacenar la energía eléctrica de forma eficiente y liberarla de nuevo cuando sea necesario. Esto contribuye decisivamente a garantizar un suministro de energía más constante y fiable en el futuro.

La mano de una persona sostiene un globo terráqueo

En vista de la creciente proporción de energías renovables y volátiles en la combinación energética mundial, los sistemas de acumuladores de baterías son un instrumento indispensable para llevar a cabo una transición energética sostenible y eficiente. Al fin y al cabo, también hay que garantizar un suministro de energía continuo en el futuro. Los sistemas de acumuladores de baterías llevan a cabo una gestión de la energía inteligente y optimizada, almacenando la energía sobrante en momentos de baja demanda y liberándola en horas punta. De este modo, se compensan las cantidades fluctuantes de compra y consumo. Por este motivo, los sistemas de acumuladores de baterías son un componente esencial de un mundo electrificado y, por tanto, un pilar importante de la All Electric Society.

Vista interior de un acumulador de baterías en el AES Park

Los sistemas de acumuladores de baterías ofrecen numerosas ventajas que los convierten en una solución atractiva para los hogares y las empresas. Permiten utilizar eficazmente la electricidad autogenerada y depender menos de fuentes de energía externas. Esto aumenta la independencia energética, ya que se reduce la adquisición de electricidad de la red. Los acumuladores de baterías también contribuyen a ahorrar costes, ya que utilizan la energía almacenada durante las horas punta más caras y reducen así los costes de electricidad. Los acumuladores de baterías también favorecen el uso de electricidad procedente de energías renovables y contribuyen a reducir las emisiones de CO₂. Por tanto, contribuyen positivamente a la protección medioambiental.

Mar de luces en el hemisferio

Las capacidades de los acumuladores de baterías necesarias aumentarán desproporcionadamente en todo el mundo en los próximos años. Se prevé que en 2031 se necesitará una capacidad total de 1400 GWh. Los sistemas de acumuladores de baterías de apoyo a la red representan una gran proporción, el 77 %. El 14 % de las capacidades de almacenamiento están cubiertas por aplicaciones de almacenamiento doméstico.

Whitepaper
Energía verde para la sociedad del futuro

Los acumuladores de energía desempeñan un papel fundamental en una All Electric Society (AES). El Whitepaper examina la importancia de los acumuladores de energía como elemento central de la AES y analiza las tecnologías de almacenamiento adecuadas para el acoplamiento de sectores. Más información sobre las aplicaciones y el desarrollo del mercado de los distintos tipos de acumuladores de energía.

Descargar Whitepaper gratuito
Acumuladores de energía en baterías

Contacto

3 hombres en camisa
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
Equipo de expertos en acumuladores de baterías
Estaremos encantados de acompañarle en el camino hacia un futuro sostenible con sistemas de acumuladores de energía en baterías.