太阳能
太阳能是可再生能源发电的关键所在。当今世界能源供求矛盾日益严峻,而光伏能源为满足全球能源需求做出了巨大的贡献。其中,组网、监测和通信是不可或缺的,尤其是根据相关要求提供稳定的网络和维护服务。 菲尼克斯电气提供优质可靠的光伏系统运行解决方案,是值得信赖的专业合作伙伴。从地面光伏系统、屋顶光伏系统到混合能源系统,我们总能提供满足各种应用需求的解决方案。
光伏是推动可再生能源发展的动力。菲尼克斯电气推出监测、控制和软件解决方案,致力于减少排放。
光伏发电场管理解决方案
运行大型光伏系统需进行分段连续监控。监测解决方案运行可靠,让用户实时了解光伏系统状态,实现快速响应,提高发电量。菲尼克斯电气解决方案可持续收集、可视化和评估光伏发电场的数据,欢迎了解详情。
屋顶光伏系统解决方案
然而,雷击和电涌电压会对光伏系统造成巨大损害。因此,电涌保护方案对于屋顶光伏系统的无故障运行至关重要。该方案应涵盖对逆变器、光伏面板的保护,且在配备外部防雷保护系统的屋顶光伏系统中,还应包括对楼宇本身的保护。此外,电涌保护器还必须满足规范要求。
为应对这些挑战,菲尼克斯电气提供采用预装系统解决方案的可靠汇流箱。了解汇流箱选型的关键要点,以及适用于屋顶光伏系统的产品组合。
混合能源系统解决方案
目前,全球约有12亿人仍用不上电。许多地方使用柴油发电机来生产所需的独立能源。而柴油发电机的燃料价格一直在上涨。使用混合光伏系统不仅减轻了经济负担,还能持续降低碳排放。对于没有电网的农村地区、发展中国家和新兴国家,混合光伏系统是一种经济高效且环保的发电替代方案。发电机组、蓄电池、逆变器以及用于控制和调节的设备也必须能耐受恶劣环境条件。菲尼克斯电气的解决方案和组件能够完全满足这些要求。
产品
菲尼克斯电气为光伏发电提供全方位的创新产品。这些解决方案均基于各种通过行业测试的连接和自动化技术。产品通过智能组合,即可构建出具备控制、远程监控和测量数据采集等功能的系统。
服务和支持
菲尼克斯电气可助您更快速高效地执行光伏项目。从系统规划、构建到维护,菲尼克斯电气服务均可满足您的个性化需求,提供可靠支持。
工程和控制柜解决方案 菲尼克斯电气服务涵盖项目全过程
菲尼克斯电气行业专家的咨询服务涵盖整个项目周期,并在必要时提供系统工程支持。菲尼克斯电气的所有组件均通过独立认证机构Phoenix Testlab的集中检测。控制柜解决方案按照规定的标准和规范进行设计开发。即使光伏项目实施充满挑战,菲尼克斯电气随时乐意提供支持。
光伏网络的IT安全 享受专业支持
保护系统免遭第三方或恶意软件的未经授权访问。菲尼克斯电气的工业以太网产品可轻松集成至自动化基础设施中。菲尼克斯电气在ICS安全和工业通信技术领域提供全方位服务。我们十分了解光伏系统对自动化和网络技术的需求。因此将根据应用情况为您提供建议、评估和规划,并采取必要措施。
培训和研讨会 根据客户知识水平进行有针对性的专业信息分享
通过与客户密切沟通以及多年的现场经验,菲尼克斯电气建立了资质认证系统,以便根据客户需求提供定制化的员工资质认定计划:
我们可根据项目阶段、目标人群和现有知识提供不同的服务。
售后服务 无论售前售后,值得信赖的专业服务
我们的服务团队具有扎实的专业知识、多年的实践经验和高度的灵活性,可为您提供优质服务。
无论您身在何处,即使地处偏远,菲尼克斯电气的专业服务就在您的身边。在安装、调试和运行的全过程中 提供24小时免费服务热线,为您提供产品支持。紧急情况下可随时提供零部件更换服务。