现代数据中心解决方案

数据中心至关重要,但同时它也是相当耗能的基础设施。菲尼克斯电气致力于在确保持续运行的同时,减少碳排放。携手菲尼克斯电气,实现高效可靠的数据中心运行。
服务器机房
配备服务器硬件的机房

数据中心要求 数据中心规划的各个方面

新建数据中心建设对场地、IT和建筑本身提出了特定要求。在规划安全运营型数据中心时,除IT安全、IT系统和楼宇技术设施外,公司还必须考虑国家标准。DIN EN 50600(数据中心设施和基础设施)、GB50174-2017(数据中心设计规范)和ANSI/TIA-942(数据中心电信基础设施标准)就是需规划时参考的重要标准。标准规定了对电源和冷却的要求,包括故障恢复能力、能源管理和可持续性。菲尼克斯电气助力客户规划符合法规和个性化要求的数据中心。

应用于各类数据中心 各类数据中心运营商都采用了菲尼克斯电气的可靠解决方案。产品均依照行业标准制造,坚固耐用。

超大规模数据中心
超大规模数据中心:需要高度的可扩展性、高能效以及可靠的网络基础设施,为全面的云服务提供支持。
托管数据中心内部
托管数据中心:为安装租户的各类硬件,需要灵活的机房方案、高水平的物理安全、可靠供电及冷却系统。
边缘数据中心外部视图
边缘数据中心:为实现在偏远地区或城区的有效作业,需使用紧凑、低延迟的连接和高效冷却方案。
企业数据中心
企业数据中心:针对组织的特定IT和业务需求,需要定制化基础设施、高可用性和严格的安全措施。
通过能量流动显示出来的服务器机柜

高系统可用性

菲尼克斯电气的可靠供电解决方案确保供电持续稳定,是实现不间断运行的关键所在,可为数据中心带来显著优势。以下解决方案均可提高数据中心的可靠性、效率和韧性,助力数据中心高水平持续运行。

  • 供电解决方案:包括可靠电源和设备保护器,确保高效运行
  • 不间断电源 (UPS):PDU断电时的备用电源
  • 电涌保护器:保护整个基础设施免遭电压峰值造成的损害
  • 监测系统:实时追踪和能源管理,实现理想配电
代表可持续发展的绿色植物

立足于责任的可持续发展

为降低能耗并提高可持续性,数据中心运营商寻求相关解决方案,助力应对日益严峻的环境问题。作为制造商,菲尼克斯电气致力于构建电能供应数量充裕且价格实惠的全电气社会,完全满足现代数据中心的需求。解决方案涵盖以下关键要素:

  • 能效:助力数据中心优化能耗,提高整体可持续性
  • 全电气社会倡议:包括用于电气化、网络化和自动化的先进技术,可提高运行效率和可靠性
  • 行业耦合:确保高效能源管理,减少浪费
  • 整体方案:统筹整个能源循环,实现可持续、高效的运行过程

数据中心应用


菲尼克斯电气与以下核心系统供应商展开合作,并提供用于配电、监测、控制以及数据中心能源韧性的技术。

交互式图像映射:数据中心配电
集成可再生能源
太阳能系统是公认的可持续发展投资。菲尼克斯电气推出馈电管理、电涌保护和连接解决方案,提供从安装、调试到持续运营的全方位支持。
有关光伏解决方案的更多信息
集成可再生能源
BMS – 楼宇管理系统
菲尼克斯电气推出集成Niagara Framework的全面管理系统。系统涵盖耐用型电源、配电系统、冷却和环境监测、能源管理以及网络安全产品。此类解决方案助力数据中心运营商优化能源流,提高运行安全性,进而实现可持续发展目标。
有关楼宇管理的更多信息
BMS – 楼宇管理系统
备用能源系统
依托面向不同规模储能系统的可靠连接和自动化技术,并辅以专业建议,菲尼克斯电气为客户开发定制化储能解决方案。作为数据中心的重要组成部分,此类组件对维持备用电源系统的稳定性和可靠性至关重要。
有关储能系统的更多信息
备用能源系统
外围安全
保护高度敏感数据免受物理访问:对于基于视频的安全解决方案与访问控制一体化设计,可靠的基础设施不可或缺。
有关视频监控的更多信息
外围安全
PDU – 配电单元
面向控制柜制造商的合作项目是菲尼克斯电气核心业务之一。凭借提供连接、供电、保护、自动化和安装解决方案的经验,我们致力于缩短安装和调试时间。在运行工作量骤增时,数据中心可实现更短的投产时间。
有关PDU解决方案的更多信息
PDU – 配电单元
低压开关设备
依托智能监测、精确控制和可靠保护机制,菲尼克斯电气技术确保运行稳定安全。技术采用易于扩展的模块化设计,配备可提高能效的强大组件,具备全面的安全功能。
低压开关设备
冷却系统解决方案
冷却基础设施是数据中心的核心系统。菲尼克斯电气产品组合涵盖用于可靠传输电力和信号的耐用连接器、高效能源管理解决方案以及先进监测和控制系统,可有效提高数据中心冷却基础设施的性能。此类整体解决方案确保数据中心维持在理想温度,提升能源管理整体性能。
有关冷却系统解决方案的更多信息
冷却系统解决方案

数据中心应用中所采用的技术

位于配备了供电和保护技术硬件控制柜旁的人员
安装在楼宇控制柜中的电能监测设备
从事楼宇控制项目某项工作的人员
位于配备了供电和保护技术硬件控制柜旁的人员

UPS系统电源、设备保护器和电涌保护器组成的协同一致解决方案可避免意外系统故障及停机。雷电和电涌都是意料之外的风险因素, 其可导致火灾、重要系统停机,甚至数据丢失。

在早期规划阶段就考虑到防雷和电涌保护可简化实施操作。改装不仅困难重重,还耗时耗钱。合适的全面保护区方案包括符合IEC (EN, DIN/VDE) 62305-X标准的保护措施,可助力规划。

有关供电和保护的更多信息
安装在楼宇控制柜中的电能监测设备

出于若干理由,电能监测是数据中心的一大重要组成。在达成气候目标和提高效率方面,记录能源消耗十分有必要。此类信息将用于制定适当的改善措施。因此,将监测系统纳入技术数据中心规划至关重要。

主机代管数据中心运营商需要精确的能源数据测量,以便准确计算能耗费用。菲尼克斯 电气推出软硬件整体解决方案,优势众多。电能监测设备配合通信设备与控制器,实现基于云端的数据收集。此外,Proficloud.io上的EMMA能源管理服务功能直观灵活,支持针对性可视化。

有关电能监测的更多信息
从事楼宇控制项目某项工作的人员

对于打造安全数据中心的可持续创新解决方案而言,数字化、楼宇物联网和IT安全是其基础。未来数据中心基础设施建立在弹性、效率、可扩展性和可持续性的基础上。可扩展的开放式Emalytics楼宇物联网框架提供全面支持,助力各行各业实现上述需求。标准化软件库和模板已经过测试,可加快配置和调试。搭配使用智能楼宇物联网 (BIoT) 控制器,即可打造出满足个性化要求的定制解决方案。

有关楼宇管理系统的更多信息

客户案例


了解客户案例,该案例展示了菲尼克斯电气技术在客户数据中心的成功应用。面对客户和合作伙伴前所未有的挑战,我们开发了能够满足他们特定需求的定制解决方案。深入阅读完整报告,了解相关经验是如何在各类项目实施中发挥作用的。

NOVVA Data Centers

NOVVA Data Centers的冷却

服务器冷却需要大量水资源。耗水量每天可达几百万升。视频展示了NOVVA Data Centers如何开辟全新路径。NOVVA采用创新型无水冷却系统,而非高耗水量的蒸发冷却技术。成果是在多个场地实现每年节约用水超过3亿加仑(11亿升)。这项技术不仅效率更高,也是实现可持续发展的重要一步。了解菲尼克斯电气如何提升数字基础设施的环保水平。