Soluções para a tecnologia ferroviária

Há 100 anos que estamos à disposição de nossos clientes como parceiro confiável para a indústria ferroviária. Uma válvula de fios de contato foi logo em 1923 o primeiro produto comercial. Também no futuro estaremos à sua disposição: com soluções inteligentes para a tecnologia ferroviária permitindo uma operação segura e a digitalização da infraestrutura ferroviária.
ICE passando por uma estação

Experiência prática


Nosso Railway Competence Center Experimentar os produtos da Phoenix Contact em aplicações ferroviárias reais

O Railway Competence Center foi criado no local da Phoenix Contact para mostrar nossos produtos específicos ferroviários em uma aplicação real. Isto inclui elementos de campo da infraestrutura ferroviária, tais como sinal, mecanismo de comando da agulha e sensor de roda. As tarefas de controle são simuladas na sala de distribuição para que possam ser experimentadas em funcionamento em primeira mão. Aqui você pode aprender a utilizar os produtos da Phoenix Contact e discutir os desafios da indústria ferroviária com nossos especialistas. Em caso de interesse, entre em contato conosco.

Trovoada na estação ferroviária

A Scheidt & Bachmann usa CLIXTRAB para a proteção contra surto na tecnologia de comando e de segurança

A diretriz DB revisada RIL 819.0808 estabelece requisitos exigentes para conceitos de proteção contra surto em postos de manobra de agulhas eletrônicos e digitais. O fabricante de sistemas de sinalização Scheidt & Bachmann usa a proteção contra surto CLIXTRAB da Phoenix Contact para essa finalidade.

Para não perdermos tempo durante os inúmeros processos de aplicação e remoção de eletricidade efetuados durante os testes e as simulações, optamos pela tecnologia de encaixe direto push-in da Phoenix Contact.

Rudolf Mühlenbein, Pesquisa e desenvolvimento
Rudolf Mühlenbein da Voestalpine Signaling
Tecnologia de encaixe direto push-in da Phoenix Contact no sistema de diagnóstico da Voestalpine

Voestalpine Signaling aposta em bornes push-in para mais segurança no tráfego ferroviário

A economia de tempo e o fácil manuseio foram critérios decisivos para a Voestalpine Signaling ao escolher a tecnologia de conexão certa para seus sistemas de diagnóstico no transporte ferroviário. Descubra como a Voestalpine superou os desafios na área de segurança e certificação e por que a cooperação com a Phoenix Contact se tornou uma parte importante de sua solução.

Conhecimentos básicos para a tecnologia ferroviária


Railway Guide
Guia EN 45545 – Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos

A aplicação correta das normas e padrões formam a base para operações ferroviárias sem problemas. Uma norma importante é a EN 45545, que regula a proteção contra incêndios em veículos sobre trilhos. A fim de tornar este padrão relevante para o transporte ferroviário mais compreensível, criamos este guia com foco no "Equipamento eletrotécnico". Aqui você conhecerá informações sobre a EN 45545, EN 45545-2 e seus requisitos para componentes elétricos. Obtenha informações importantes para verificações e avaliação da proteção contra incêndios.

Baixar agora
Capa do guia para EN 45545 Proteção contra incêndios para veículo sobre trilhos com foco em "Equipamento eletrotécnico"

Tensão de interferência Entender e calcular a tensão de interferência

Com este vídeo, gostaríamos de transmitir a você os princípios da tecnologia ferroviária. Saiba mais sobre o cálculo da tensão de interferência induzida nos cabos instalados nos trilhos. Isso permite avaliar os efeitos em sua aplicação e derivar medidas para uma operação ferroviária segura e confiável.