Empowering the All Electric Society
A All Electric Society
As mudanças climáticas e a revolução energética colocam o mundo diante de grandes desafios e questões complexas. A Phoenix Contact tem a resposta: a All Electric Society, um mundo onde a energia de fontes renováveis está acessível a todos em quantidade suficiente. No qual não apenas a energia renovável é gerada e utilizada de forma consistente, mas as necessidades de energia básicas também são reduzidas por meio de medidas de eficiência e são criados sistemas inteligentes e em rede. Soluções e tecnologias para eletrificação, comunicação e automação são a chave para isso. Elas são necessárias para realizar o acoplamento setorial, no qual a energia gerada por fontes renováveis é usada de acordo com a demanda.
Tudo o que precisamos para um futuro sustentável já está disponível hoje – a energia do sol, a força da água e do vento. E, claro, as tecnologias e o conhecimento especializado da Phoenix Contact. Nós só precisamos agir. Juntos. Não amanhã. Não em algum momento. Agora.
7 000 m² de tecnologia inspiradora Visite o All Electric Society Park
Como é que um aerogerador se protege de tempestades? E é possível aproveitar a energia do sol? Da árvore eólica ao pavimento solar, da casa do gerador ao rastreador solar – no All Electric Society Park, são necessários apenas poucos passos para obter uma visão aprofundada da utilização, distribuição e armazenamento de energias renováveis. Ou alguns cliques, pois o parque também pode ser visitado virtualmente.
A iniciativa de corrente contínua A DC torna-se adequada para o uso diário e conquista a indústria
A corrente contínua está em todo o lado. A produção de energia regenerativa produz corrente contínua. Os acumuladores de bateria armazenam corrente contínua. Os veículos elétricos consomem corrente contínua. A recuperação da energia cinética (recuperação) ocorre em forma de corrente contínua. Como a eficiência e a descarbonização estão se tornando cada vez mais importantes para a indústria e o artesanato, a tecnologia está assumindo uma relevância totalmente nova.
A Phoenix Contact aborda o tema de forma integral, desenvolve produtos seguros para o manuseio, constrói suas próprias unidades de produção com redes de corrente contínua e faz parte de alianças para a padronização de tecnologias.
O blog da All Electric Society
- Filtros:
-
Tipo de resultadoTodos
-
Setor
-
Facilitador do acoplamento setorial
-
ClassificaçãoMais recente primeiro
18 Resultados
AAS: gêmeos digitais são sustentáveis
Qual é a contribuição do Gerenciamento Shell para a eficiência de recursos na produção?
O que é descarbonização?
A descarbonização refere-se ao processo de redução ou eliminação das emissões de carbono, principalmente através do uso de fontes de energia renováveis ou com baixo teor de carbono.
O que é a Manufatura Avançada?
As tecnologias de produção avançadas, conhecidas como Manufatura Avançada, estão transformando a maneira como os produtos são desenvolvidos, produzidos e colocados no mercado.
O que é o gerenciamento de carga?
O gerenciamento otimizado de carga permite o melhor uso de capacidades de energia e projetar os processos de carregamento de forma mais eficiente.
O que é Lean Manufacturing?
No cerne do Lean Manufacturing está a questão: como podemos obter o máximo valor agregado com o mínimo de recursos possíveis?
Aplicação Optibelt
Segurança em Brownfield: não apenas atualizar a funcionalidade das instalações existentes, mas também protegê-los de forma confiável contra hackers.
O que são sistemas ciberfísicos?
Os sistemas ciberfísicos (CPS) são a base tecnológica que permite conectar de forma perfeita o mundo físico e o mundo virtual da tecnologia da informação.
O que é eletrificação?
A eletrificação permite tornar os processos mais eficientes, reduzir as emissões e impulsionar as tecnologias inovadoras.
O que é Smart Manufacturing?
A Smart Manufacturing tem como objetivo fundir os mundos físico e digital para permitir a produção em rede e auto-otimizada.
O que são Smart Grids?
Uma Smart Grid é uma rede elétrica que usa tecnologias de comunicação digitais para otimizar a geração, a distribuição e o consumo de eletricidade.
Consumir eletricidade e economizar dinheiro
A All Electric Society Factory em Blomberg mostra como os acumuladores de bateria e as redes elétricas DC estão inaugurando uma nova era juntos.
O que é recuperação de energia?
A recuperação de energia envolve tornar novamente utilizável a energia que normalmente é perdida como calor residual, atrito ou energia cinética.
O que é a corrente contínua?
Descubra o que é corrente contínua, onde ela é usada e que papel desempenhará no futuro de nosso fornecimento de energia.
All Electric Society Factory
A All Electric Society Factory da Phoenix Contact pode produzir energia positiva graças a uma sofisticada rede elétrica DC. Uma olhada nos bastidores revela como isso funciona.
Respirando com a rede
Episódio do podcast 17 – Eles disponibilizam energia verde em qualquer momento, mantêm as redes elétricas estáveis e economizam custos de energia: acumuladores de bateria.
O que é a manutenção preditiva?
A manutenção preditiva é um método que usa tecnologias da Indústria 4.0 para monitorar a condição das máquinas e prever possíveis falhas.
Corrente contínua com paixão
As redes elétricas DC locais podem economizar até 20 % de energia, tornar a eletricidade gerada diretamente armazenável e reduzir a quantidade de recursos necessários para sua construção.
O que é o Asset Administration Shell?
O Asset Administration Shell (AAS) é uma imagem digital de um
ativo físico e é uma parte integrante dos padrões da
Indústria 4.0.
A All Electric Society Alliance
Para que a visão futura da All Electric Society se torne realidade, os campos da ciência, da política, dos negócios e do setor devem trabalhar juntos. Para aproveitar de forma significativa as enormes oportunidades de uma revolução energética com economia de recursos nos setores da indústria, energia, infraestrutura e mobilidade, a Phoenix Contact está unindo forças ativamente com outros participantes: com a All Electric Society Alliance, gostaríamos de unir forças com o Centro de Competência da Universidade de Ciências Aplicadas da Saxônia Ocidental Zwickau e outros inovadores da transformação, a fim de concretizar a visão do futuro com know-how, produtos e soluções.