フエニックス・コンタクトからの新製品と最新情報を、こちらでご確認ください。
この度、制御盤貫通、パネルマウント用の豊富なコネクタ、ケーブル、部品をまとめた「RJ45パネルマウント」特設サイトに、新たにデータインターフェースとRJ45カラーパッチケーブルの製品情報を追加しました。
このたび弊社は、2026年7月7日(火)グランキューブ大阪、9月11日(金)東京都立産業振興センター 浜松町館にて開催されます「産業オープンネット展2026」へ出展する運びとなりました。
フエニックス・コンタクトは、新世代の熱磁気式サーキットブレーカ「PTCB TM」を発売しました。幅わずか8mmの省スペース設計で、電流監視にも対応し、CLIPLINE端子台とブリッジ接続が可能です。制御盤内で高い可用性とシステムの透明性を確保し、要求の厳しい産業用アプリケーションに適しています。
このたび弊社では、サービス品質の一層の向上と業務体制の最適化を目的として、以下の通り拠点再編・統合(閉鎖)を実施することになりました。
このたび弊社は、2026年5月27日より東京ビッグサイトにて開催されます「JECA FAIR 2026 ~第74回 電設工業展~」へ出展する運びとなりました。
このたび弊社では、サービス品質の一層の向上と業務体制の最適化を目的として、下記の通り拠点再編・統合(閉鎖)および拠点名称変更を実施することになりました。