Redes separadas DC

Redes elétricas DC na indústria

A inovadora tecnologia de corrente contínua da Phoenix Contact permite uma alimentação, um armazenamento e uma distribuição de energia sustentável e regenerativa. Descubra as nossas soluções de corrente contínua para redes DC seguras.
Pessoas num pavilhão de produção com representação esquemática de uma rede elétrica DC

Tecnologia inovadora de corrente contínua para mais sustentabilidade aqui e agora A sustentabilidade é mais do que um chavão: tem sido sempre a nossa missão.

A Phoenix Contact leva-o no caminho para um mundo com energia produzida por regeneração que é acumulada e distribuída de forma eficiente. Assim, a energia elétrica pode ser utilizada em qualquer altura e em qualquer lugar. É por isso que nós na Phoenix Contact nos concentramos em conceitos e soluções para a utilização segura da tecnologia de corrente contínua em redes separadas.

A sustentabilidade já começa com a utilização correta da tecnologia de corrente contínua.

Dr. Christian Helmig, Vice-Presidente Field Device Connectors e Dr. Martin Wetter, Vice-Presidente Executivo Innovation - Phoenix Contact GmbH & Co. KG,
Vice-Presidentes da Phoenix Contact: Dr. Martin Wetter e Dr. Christian Helmig
Engenheira num pavilhão de produção de automóveis

Corrente contínua – o sistema energético industrial do futuro? Desde a produção, passando pela acumulação, até à alimentação

Hoje em dia, a maioria dos equipamentos finais já é alimentada com corrente contínua (DC, Direct Current em inglês). Tanto as estações de carga como os acionamentos elétricos em ambiente industrial são operados com corrente contínua produzida a partir de corrente alternada. Por esta razão, várias empresas do projeto DC-INDUSTRIE e DC-INDUSTRIE 2 promoveram estudos sobre uma rede separada inteligente holística, baseada em corrente contínua.

Colaboradores no fabrico de máquinas na Phoenix Contact

A ideia é que a corrente contínua produzida por fontes de energia renováveis abasteça diretamente os consumidores da rede, p. ex., máquinas, motores ou esteiras transportadoras, com eletricidade e sem perdas de conversão.

Devido à interligação na rede separada DC, além disso, é possível realimentar a energia de travagem de uma instalação como corrente elétrica de volta na rede. Os excedentes produzidos são acumulados em sistemas de acumulação de energia e, se necessário, realimentados. Assim, a potência de alimentação é reduzida em até 80%. Além disso, tanto o pico de carga como a carga na rede pública podem ser reduzidos.

Vantagens de uma rede separada DC

  • Aumento da eficiência energética, graças à recuperação de energia, à redução das perdas de conversão e ao uso de energias renováveis e acumuladores de energia
  • Otimização de recursos através de até 55% menos consumo de cobre, custos de equipamento reduzidos e menos espaço necessário
  • Prevenção de paragens de produção devido a falhas na rede de alimentação
  • Base para o controlo inteligente dos fluxos de energia

Vista geral da rede elétrica DC na indústria

Mapa de imagem interativo: Rede elétrica DC na indústria com as estações: solar, eólica, acumulador de bateria, Power-to-X, produção e escritório
Energia solar
As instalações fotovoltaicas são importantes produtores de energia renovável. Produzem corrente contínua e podem assim ser eficientemente integradas numa rede DC sem necessidade de conversão para corrente alternada. Temos todo o prazer em aconselhá-lo sobre os temas de gestão da entrada de energia, das aplicações fotovoltaicas e da proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas de instalação no telhado.
Saber mais
Energia solar
Energia eólica
A energia dos aerogeradores pode ser alimentada a partir do circuito intermédio DC para uma rede separada DC através de um conversor DC/DC. O acoplamento através de uma rede de corrente alternada já não é necessário. Veja aqui as nossas soluções para aerogeradores, a monitorização modular do estado e a medição da corrente de raio.
Saber mais
Energia eólica
Infraestrutura de carregamento
A ligação bidirecional das estações de carga para veículos elétricos a uma rede elétrica DC permite que as baterias dos veículos sejam carregadas e também utilizadas a curto prazo como acumulador de energia. Como fabricante de tecnologia de carregamento de corrente contínua, a Phoenix Contact fornece componentes para o desenvolvimento e instalação de estações de carga de corrente contínua para carros elétricos. Obtenha agora informações sobre cabos de carregamento DC, controladores de carregamento DC e eletrónica de potência DC.
Saber mais
Infraestrutura de carregamento
Power-to-X
Os excedentes de energia dos sistemas solares e dos aerogeradores podem ser utilizados eficientemente através da eletrólise para a produção de combustíveis (Power-to-Fuel), hidrogénio e metano (Power-to-Gas), amoníaco e metanol (Power-to-Liquid) ou de outros produtos químicos. Por sua vez, estas substâncias são utilizadas para produzir energia elétrica e assumem assim o papel de acumulador de energia. Os acumuladores de energia asseguram a estabilidade das redes elétricas DC. A eletrólise também se baseia em corrente contínua, o que torna sensata a integração de sistemas Power-to-X numa rede DC. Informe-se agora sobre os componentes para a monitorização, automação e digitalização da eletrólise.
Saber mais
Power-to-X
Escritório e iluminação
Muitos equipamentos de comunicação de escritório, como PC e monitores, bem como a tecnologia de iluminação LED, requerem tensão contínua internamente. Para ligar estes consumidores a uma rede de corrente alternada, são necessárias fontes de alimentação com retificadores e circuitos intermédios DC. No entanto, se estes consumidores forem integrados numa rede DC, é possível poupar uma parte considerável do circuito de entrada das fontes de alimentação. Isto permite poupar componentes, peso e volume.
Saber mais
Escritório e iluminação
Robôs e esteiras transportadoras
Os motores de corrente contínua são utilizados como acionadores de redes elétricas DC. No entanto, os motores trifásicos anteriormente utilizados também podem ser eficientemente integrados numa rede elétrica DC, graças ao circuito intermédio nos conversores de frequência. Os picos de carga podem ser reduzidos desta forma, especialmente com robôs potentes e esteiras transportadoras. Além disso, a energia de travagem pode ser eficientemente recuperada numa rede elétrica DC através da recuperação.
Saber mais
Robôs e esteiras transportadoras
Sistemas de armazenamento de energia
Os acumuladores de bateria são utilizados em redes DC para apoiar a rede. A energia excedente pode ser armazenada e disponibilizada quando necessária. A integração de acumuladores de energia também reduz os picos de carga, p. ex., no arranque de grandes máquinas, e alivia a carga da rede de alimentação pública. Mostramos-lhe soluções inovadoras acumuladores de energia.
Saber mais
Sistemas de armazenamento de energia
Ligação à rede de corrente alternada
Uma ligação bidirecional à rede de corrente alternada permite tanto a alimentação da rede de corrente alternada para a rede DC como a realimentação de energia excedente da rede elétrica DC para a rede de alimentação pública.
Ligação à rede de corrente alternada
Gestão de rede
Uma gestão eficiente da rede permite o controlo inteligente dos fluxos de energia. Os estrangulamentos podem ser identificados e evitados através da análise dos dados. Isto ajuda a otimizar a utilização da energia disponível.
Gestão de rede

FAQ: tecnologia de corrente contínua

Colaboradores junto a um sistema de energia solar
Vista de cima para um pavilhão de produção de automóveis
Pessoa com tablet no qual são mostrados dados energéticos
Estação de transformação
Um colaborador a trabalhar num quadro de comando
Colaboradores junto a um sistema de energia solar

O setor industrial em particular está à procura de soluções adequadas para implementar as metas climáticas. Em tempos de alterações climáticas, o mundo está a lidar com custos energéticos crescentes, recursos escassos e uma procura crescente de energia. Uma abordagem para solucionar este problema é mudar de uma rede de corrente alternada para uma rede de corrente contínua na fábrica. Produção de energia renovável, acumulação de energia e recuperação de energia são palavras-chave da mudança climática que são implementadas numa rede separada DC. Assim são reduzidos o consumo de energia e os picos de carga (nivelamento dos picos de carga). Tal alivia e estabiliza a rede de alimentação. A conceção de uma rede de corrente contínua na indústria é uma abordagem para a produção industrial sustentável no futuro.

Vista de cima para um pavilhão de produção de automóveis

Numa rede separada baseada em corrente contínua, a energia elétrica é gerada através da integração eficiente de energias renováveis que são produzidas de forma neutra em CO₂. Numa rede separada DC, esta energia é utilizada diretamente pelos consumidores elétricos sem uma conversão adicional de corrente contínua para corrente alternada. Tal permite poupar perdas de conversão e assim reduzir o consumo de energia. Além disso, é possível utilizar toda a energia de travagem dos processos de elevação. A energia que de outra forma se perderia em calor é agora realimentada como energia elétrica na rede separada DC. Os acumuladores de energia acumulam os excedentes de corrente DC para uma utilização posterior.
Uma combinação de produção de energia sustentável, recuperação de energia e acumulador de energia assegura uma maior sustentabilidade e uma eficiência energética mais elevada na fábrica.

Pessoa com tablet no qual são mostrados dados energéticos

Para além da poupança no consumo de energia, a utilização de uma rede separada DC também gera potenciais na área da poupança de material e espaço.

Dispensando as conversões DC/AC, as perdas de energia podem ser reduzidas em aprox. 6 a 8%. Além disso, a utilização de um acumulador de energia adequado leva a uma redução da potência de alimentação da rede pública de até 80%. Dependendo da aplicação, a utilização completa da energia de travagem também permite poupar 15 a 20% mais energia. Esses fatores aumentam significativamente a eficiência energética das redes separadas DC em comparação com as redes de corrente alternada.

Os potenciais de poupança de material e espaço também são consideráveis. As redes separadas DC permitem poupar até 40% em cobre e material de isolamento, com a mesma potência. Em tempos de escassez de recursos, isto é significativo. Com o seu formato, as unidades de corrente contínua são também significativamente mais pequenas do que as unidades de corrente alternada. O consumo reduzido de material poupa mais espaço.

Estação de transformação

A conversão de corrente contínua em corrente alternada ou tensão contínua em tensão alternada envolve perdas, uma vez que é necessária energia para a conversão. Isto aumenta o consumo de energia, o que, por sua vez, reduz a eficiência energética. Além disso, são necessários conversores DC-AC, que requerem o respetivo espaço na aplicação; caso não seja necessária uma conversão, esse espaço pode ser poupado.

A utilização direta da corrente contínua para consumidores substitui as anteriores conversões DC-AC-DC. Isto aumenta a eficiência energética, uma vez que uma rede separada DC pura poupa geralmente 6 a 8% de energia em comparação com uma rede de corrente alternada. São possíveis mais poupanças através da utilização de energia de travagem e da acumulação direta da corrente contínua.

Um colaborador a trabalhar num quadro de comando

Em aplicações de corrente contínua, um arco elétrico pode causar danos em contactos e peças da caixa e, no pior dos casos, também representar um perigo para os utilizadores. Esta circunstância requer uma nova abordagem ao desenvolvimento de conectores. Em projetos de investigação foram desenvolvidas pela Phoenix Contact várias tecnologias para conectores DC. Com técnicas de extinção em conectores, foram agora encontradas abordagens inovadoras para proteger os operadores dos perigos de arcos elétricos.

Logótipo da ODCA

Confiamos nas redes elétricas DC A Phoenix Contact é um parceiro competente para a utilização de redes de corrente contínua na indústria

Como um dos 39 parceiros da indústria e da investigação, também fizemos parte do projeto de investigação DC-INDUSTRIE 2 da ZVEI, que foi financiado pelo Ministério Federal Alemão da Economia e da Proteção Climática. A Phoenix Contact está, naturalmente, também envolvida como membro fundador e da direção no órgão subsequente, a ODCA (Open Direct Current Alliance).

Dr. Christian Helmig, Vice-Presidente Field Device Connectors e Dr. Martin Wetter, Vice-Presidente Executivo Innovation da Phoenix Contact GmbH & Co. KG ante uma distribuição de corrente contínua

No que diz respeito à necessária transição energética na produção industrial e à utilização máxima associada das energias renováveis, a equipa de trabalho estabeleceu para si próprio o objetivo de um fornecimento de energia eficiente, seguro e robusto para instalações de produção com corrente contínua.

A Phoenix Contact está envolvida em grupos de trabalho nacionais e internacionais e investiga intensamente a utilização de redes elétricas DC industriais no campo da automação de fábricas, principalmente em instalações elétricas aptas para o futuro.
Uma das principais questões que a Phoenix Contact está a abordar, p. ex., é a prevenção de arcos elétricos na área dos conectores DC.

Produção automóvel com robôs

Da teoria à prática Redes separadas DC na produção e no edifício

A Phoenix Contact vai ainda mais além, já que a investigação por si só não é suficiente. Como líder em inovação e especialista em instalação elétrica, queremos dar o primeiro passo, estar no campo, ganhar experiência e solucionar problemas.
Uma área de aplicação promissora para redes separadas DC é o setor de produção automóvel. Quando um dos nossos parceiros da ODCA planeou instalar uma rede separada DC como instalação de teste, pudemos prestar apoio rápido com os nossos componentes compatíveis com corrente contínua.

Colaboradores a planear um edifício com uma rede de corrente contínua

Também instalámos uma rede elétrica DC no nosso novo edifício, a All Electric Society Factory, no nosso campus em Blomberg. Desde o planeamento até a instalação pronta, foi criado um modelo para uma rede de corrente contínua industrial. Aí, utilizamos os nossos próprios produtos e desenvolvemos respetivamente mais componentes compatíveis com corrente contínua. Graças à investigação e ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos e soluções, criamos um fornecimento de energia sustentável e eficiente que satisfaz os requisitos da indústria moderna.

Como pioneiro da All Electric Society, as tecnologias e soluções instaladas na All Electric Society Factory também estão disponíveis para os nossos clientes.

Sala de servidores com símbolos de corrente contínua

Repensar os centros de dados: com corrente contínua Energeticamente eficientes, escaláveis e prontos para centros de dados verdes

Os centros de processamento de dados são grandes consumidores de energia e estão sob pressão: aumento da necessidade de energia, elevadas emissões de CO₂ e custos crescentes. Com as redes elétricas DC, a Phoenix Contact oferece uma solução inovadora para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a segurança de fornecimento. Menos perdas de conversão, melhor integração de energias renováveis e emissões reduzidas de CO₂ são apenas algumas das vantagens. Descubra como os nossos componentes de DC preparam o caminho para centros de dados verdes.

A corrente contínua como pioneira da produção neutra em termos de CO₂
A All Electric Society Factory – um excelente exemplo de uma rede DC

O novo edifício em Blomberg também tem a sua própria rede elétrica DC industrial e utiliza plenamente o potencial das formas de energia renováveis.

Ir para aplicação de corrente contínua
Unidade da Phoenix Contact em Blomberg, NRW

As nossas áreas de competência na rede separada DC

Saiba mais sobre as soluções ideais para as diversas áreas de instalação.