Armazenar em vez de desperdiçar: acumuladores de bateria

Na sua solução de sistemas de acumulação de energia (SAE), confie nos componentes e nas tecnologias inovadores da Phoenix Contact.
Pessoal de manutenção ao lado de acumuladores de bateria com instalação fotovoltaica
Mulher à frente a acumulador de bateria com pôr do sol e aerogeradores em segundo plano

Sistemas de acumulação de energia O nosso trabalho começa quando o sol se põe

O sol não brilha a toda a hora e o vento não sopra continuamente, mas a energia é sempre necessária. Os sistemas de acumuladores de bateria são a solução para um fornecimento de energia independente, apesar da volatilidade dos produtores de energia. Para garantir a operação fiável do seu acumulador de bateria, a Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente de produtos para acumuladores de bateria de diferentes tamanhos e aplicações.

Descubra o nosso portfólio de serviços para o seu acumulador de bateria


Vantagens com a Phoenix Contact


  • Portfólio de produtos extenso e coordenado entre si de um único fornecedor
  • Componentes, sistemas e tecnologias comprovados na prática para uma operação fiável do acumulador de bateria
  • Aconselhamento competente e pessoal dos nossos especialistas em SAE para identificar os potenciais de otimização e as melhores soluções possíveis

Aplicações de sistemas de acumuladores de bateria

Depósito de hidrogénio
Os acumuladores de bateria podem ser integrados em sistemas híbridos que combinam várias tecnologias P2X como, p. ex., Power-to-Gas (hidrogénio) e Power-to-Heat (calor). Isto permite a utilização flexível e eficiente da energia produzida.
Parque eólico e solar com sistemas de acumuladores de bateria
Para combater a volatilidade dos produtores de energia renovável, os acumuladores de grandes dimensões que apoiam a rede desempenham um papel central no panorama energético do futuro. Proporcionam a estabilização necessária da rede durante os períodos com falta de sol ou vento.
Estações de carga para a E-mobility
Os sistemas de acumuladores de energia são uma parte integrante essencial de uma infraestrutura de carregamento fiável. Mesmo em locais com capacidade de rede limitada, permitem a instalação de estações de carregamento rápido sem a necessidade de modernizações abrangentes da rede.
Sistema de acumuladores domésticos na garagem
Em residências privadas, os sistemas de acumuladores de bateria são frequentemente utilizados em combinação com um sistema de energia solar, um inversor e uma wallbox. Neste caso, são utilizados para otimizar o autoconsumo. Desta forma, é possível alcançar poupanças de custos e independência energética.
Utilização de corrente contínua na produção
Os acumuladores de bateria podem ser facilmente integrados em redes separadas DC. São uma solução flexível para lidar com picos de carga e aumentar a eficiência da instalação. Ao mesmo tempo, há muito menos perdas de conversão.
Interiores de um centro de processamento de dados
Nos centros de processamento de dados, os acumuladores de energia garantem um fornecimento de energia ininterrupto, mesmo em caso de falha de energia. Devido à sensibilidade e à possível perda de dados, a elevada disponibilidade é essencial para a operação.

Os sistemas de acumuladores de energia em forma de baterias tornam o fornecimento de energia mais independente e ecológico. Só por meio deste tipo de tecnologia é possível assegurar a utilização ideal da energia disponível.

Equipa de especialistas em acumuladores de bateria - Phoenix Contact,
Equipa de especialistas em acumuladores de bateria da Phoenix Contact

FAQ: sistemas de acumuladores de bateria


Vista interior de um acumulador de energia
Mão humana segura o globo terrestre
Vista interior de um acumulador de bateria no AES Park
Mar de luzes no hemisfério terrestre
Vista interior de um acumulador de energia

A abreviação SAE significa sistema de acumulação de energia. Um sistema de acumulação de energia (SAE) é uma parte integrante essencial da infraestrutura de energia moderna. Esta tecnologia permite que a energia elétrica seja armazenada de forma eficiente e libertada novamente quando necessário. Isto contribui decisivamente para garantir um fornecimento de energia mais contínuo e fiável também no futuro.

Mão humana segura o globo terrestre

Em vista da crescente proporção de energias renováveis e voláteis no cabaz energético global, os sistemas de acumuladores de bateria são um instrumento indispensável para a implementação de uma transição energética sustentável e eficiente. Afinal, o fornecimento contínuo de energia também deve ser garantido no futuro. Os sistemas de acumuladores de bateria realizam uma gestão energética, armazenando o excedente de energia nos períodos de baixa procura e libertando-o nos períodos de pico. Isto permite compensar as quantidades flutuantes de compra e consumo. Por este motivo, os sistemas de acumuladores de bateria são uma parte integrante essencial de um mundo eletrificado e, por conseguinte, um pilar importante da All Electric Society.

Vista interior de um acumulador de bateria no AES Park

Os sistemas de acumuladores de baterias oferecem inúmeras vantagens que os tornam uma solução atrativa para residências e empresas. Permitem uma utilização eficiente da eletricidade autogerada e uma menor dependência de fontes de energia externas. Isto aumenta a independência energética, uma vez que permite reduzir a compra de eletricidade da rede. Os acumuladores de bateria também contribuem para a poupança de custos, uma vez que utilizam a energia armazenada durante os horários de pico mais caros e reduzem, assim, os custos da eletricidade. Além disso, os acumuladores de bateria também apoiam a utilização de eletricidade proveniente de energias renováveis e contribuem para a redução das emissões de CO₂. Assim, prestam um contributo positivo para a proteção ambiental.

Mar de luzes no hemisfério terrestre

As capacidades necessárias de acumuladores de energia aumentarão de forma desproporcionada a nível mundial nos próximos anos. Até 2031 prevê-se que seja necessária uma capacidade total de 1400 GWh. Os sistemas de acumuladores de bateria de suporte à rede são responsáveis por uma grande parte e representam 77 %. 14 % das capacidades de armazenamento são cobertas por aplicações de acumuladores domésticos.

White Paper
Energia verde para a sociedade do futuro

Os acumuladores de energia desempenham um papel central numa All Electric Society (AES). O White Paper examina a importância de acumuladores de energia como elemento central da AES e analisa as tecnologias de armazenamento adequadas para o acoplamento sectorial. Saiba mais sobre os casos de aplicação e o desenvolvimento do mercado dos vários tipos de acumuladores de energia.

Transferir gratuitamente o White Paper
Sistema de acumulação de energia

Contacto

3 homens de camisa
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
Equipa de especialistas em acumuladores de bateria
Teremos muito gosto em acompanhá-lo no caminho para um futuro sustentável com sistemas de acumulação de energia.