Empowering the All Electric Society

Insieme per un mondo sostenibile.
Dipendenti in abbigliamento da lavoro davanti a camion elettrici e a impianti a energia eolica

La All Electric Society

Il cambiamento climatico e la transizione energetica pongono al mondo sfide importanti e questioni complesse. Phoenix Contact ha la risposta: la All Electric Society, un mondo in cui l'energia proveniente da risorse rinnovabili, è disponibile in quantità sufficienti e a prezzi accessibili. Un mondo in cui non solo l'energia rinnovabile viene generata e utilizzata in modo costante, ma anche il fabbisogno di energia primaria viene ridotto grazie a misure di efficienza e alla creazione di sistemi intelligenti e collegati in rete. Le soluzioni e le tecnologie per elettrificazione, collegamento in rete e automazione sono la chiave per riuscirci. Sono necessarie per realizzare l'accoppiamento settoriale, in cui l'energia generata da fonti rinnovabili viene utilizzata in linea con la domanda.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un futuro sostenibile è già disponibile oggi: l'energia del sole, la forza dell'acqua e del vento. E le tecnologie e l'esperienza di Phoenix Contact. Dobbiamo solo agire. Insieme. Non domani. Non prima o poi. Ora.

Rivista per i clienti UPDATE Corrente continua

L'iniziativa per corrente continua La corrente continua si rende adatta all'uso quotidiano e conquista l'industria

La corrente continua è ovunque. La generazione di energia rigenerativa produce corrente continua. Le batterie di accumulo immagazzinano corrente continua. I veicoli elettrici consumano corrente continua. Il recupero dell'energia cinetica avviene in corrente continua. Poiché l'efficienza e la decarbonizzazione stanno guadagnano sempre più terreno nell'industria e nel commercio, la tecnologia sta assumendo una rilevanza del tutto nuova.

Phoenix Contact adotta un approccio olistico all'argomento, sviluppa prodotti sicuri per la manipolazione, crea i propri impianti di produzione con reti DC ed è membro di alleanze per la standardizzazione delle tecnologie.

Il blog della All Electric Society

  • Filtri:

18 Risultati

Picture for All Electric Society Factory
Esempio applicativo

All Electric Society Factory

L'All Electric Society Factory di Phoenix Contact è in grado di produrre energia positiva grazie a una sofisticata DC Power Grid. Uno sguardo dietro le quinte rivela come funziona.

Picture for Cos'è la manutenzione predittiva?
Da sapere

Cos'è la manutenzione predittiva?

La manutenzione predittiva è un metodo che utilizza le tecnologie dell'Industry 4.0 per monitorare le condizioni delle macchine e prevederne potenziali guasti.

Picture for Corrente continua per passione
Da sapere

Corrente continua per passione

Le DC Power Grid possono far risparmiare fino al 20% di energia, rendono direttamente immagazzinabile l'elettricità prodotta e riducono la quantità di risorse necessarie per la loro realizzazione.

Picture for Cos'è l'Asset Administration Shell?
Da sapere

Cos'è l'Asset Administration Shell?

L'Asset Administration Shell (AAS) è un'immagine digitale di un bene
e costituisce parte integrante degli standard
dell'Industry 4.0.

Picture for Che cos'è l'Industry 4.0?
Da sapere

Che cos'è l'Industry 4.0?

Industry 4.0 è sinonimo di trasformazione digitale dell'industria. Scopri come IoT, AI e Big Data ottimizzano la produzione e aumentano la flessibilità.

Picture for Cos'è un gemello digitale?
Da sapere

Cos'è un gemello digitale?

I gemelli digitali sono modelli virtuali che possono essere utilizzati per meglio comprendere, testare e ottimizzare i processi.

Picture for Efficienza per più quadri elettrici
Riferimento

Efficienza per più quadri elettrici

L'azienda di automazione degli edifici e produttore di quadri elettrici TOBOL si affida ai servizi di consulenza di Phoenix Contact per trovare una posizione all'avanguardia nell'ambito della costruzione di quadri elettrici.

Picture for Idrogeno dall'energia eolica
Riferimento

Idrogeno dall'energia eolica

A Bremerhaven, l'accoppiamento settoriale sta avendo successo grazie alla volontà di implementare un'automazione intelligente.

Picture for Pompe di calore per edifici esistenti
Esempio applicativo

Pompe di calore per edifici esistenti

Nell'ambito della propria decarbonizzazione, Phoenix Contact ha iniziato a coprire il fabbisogno di energia termica degli edifici con le pompe di calore.

Picture for Materiale da imballo non stampato
Storia

Materiale da imballo non stampato

Per la nuova confezione è stato scelto il grigio.

Picture for Che cos'è l'idrogeno verde?
Da sapere

Che cos'è l'idrogeno verde?

L'idrogeno verde è un vettore energetico prodotto dall'elettrolisi dell'acqua utilizzando esclusivamente energie rinnovabili.

Picture for Che cos'è Power-to-Liquid?
Da sapere

Che cos'è Power-to-Liquid?

Il PtL è un processo di conversione dell'elettricità in combustibili liquidi per un futuro energetico sostenibile.

Picture for Che cos'è il Power-to-Gas?
Da sapere

Che cos'è il Power-to-Gas?

La tecnologia Power-to-Gas promuove la transizione energetica contribuendo alla stabilità della rete e rendendo più efficiente l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Picture for Che cos'è il Power-to-Heat?
Da sapere

Che cos'è il Power-to-Heat?

Per Power-to-Heat (PtH/P2H) s'intende il processo in cui l'energia elettrica in eccesso viene convertita in calore. Questo calore può essere reso disponibile per l'uso diretto o immesso in un sistema di accumulo del calore.

Picture for La tecnologia dei sensori rende più affidabile la formatura della lamiera
Riferimento

La tecnologia dei sensori rende più affidabile la formatura della lamiera

Le superfici sono considerate la disciplina suprema nell'ingegneria automobilistica; grazie alla tecnologia dei sensori e alla digitalizzazione, il sistema di ammodernamento crea una maggiore trasparenza di processo anche con le presse più vecchie.

Picture for Cos'è la limatura del picco?
Da sapere

Cos'è la limatura del picco?

Come le aziende possono beneficiare della limatura del picco.

Picture for Accoppiamento termico presso l'All Electric Society Park
Esempio applicativo

Accoppiamento termico presso l'All Electric Society Park

Perfetta interazione tra accumulatore di ghiaccio e pompe di calore.

Picture for La tecnologia dei sensori di domani comunica in modo coerente
Riferimento

La tecnologia dei sensori di domani comunica in modo coerente

Single Pair Ethernet: comunicazione snella negli ultimi metri di automazione.

All Electric Society Alliance

Affinché la visione futura della All Electric Society diventi realtà, scienziati, politici, economisti e aziende devono collaborare. Per usare al meglio le enormi opportunità per una transizione energetica che protegga le risorse nei settori industriale, energetico, delle infrastrutture e della mobilità, Phoenix Contact collabora attivamente con altri attori: nella All Electric Society Alliance, affiancati dal centro di competenza All Electric Society della Westsächsische Hochschule Zwickau e da altri innovatori della trasformazione, vogliamo unire le forze affinché grazie al nostro know-how, ai nostri prodotti e alle nostre soluzioni la visione del futuro diventi realtà.

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Saremo lieti di consigliarti sulla All Electric Society e sull'accoppiamento settoriale".