The smarter E Europe 2026

Technologie verbindet. Erleben Sie vernetzte Energielösungen für eine nachhaltige Energiewelt - vom 23.- 25. Juni in München.
Vernetzte Energielösungen – The smarter E Europe 2025

The smarter E Europe 2026 Technologie verbindet – intelligente Lösungen für eine nachhaltige Energiewelt

Die Klimaziele zu erreichen und die Energiewende zu meistern, ist eine große globale Herausforderung. Damit dies gelingt, ist nicht nur der Umstieg auf erneuerbare Energien wichtig, sondern auch die optimale und branchenübergreifende Steuerung des gesamten Energieflusses, von der Gewinnung über die Speicherung und Verteilung bis hin zur Nutzung der Energie.

Dazu müssen Geräte, Anlagen und ganze Wirtschaftssektoren technisch miteinander vernetzt werden. Mithilfe intelligenter Energiemanagementsysteme können Energieflüsse bedarfsgerecht gesteuert werden. Damit CO₂-neutrale Energie zu jeder Zeit dort zur Verfügung steht, wo sie gerade benötigt wird.

Besuchen Sie uns auf der smarter E in Halle B5 auf dem Stand 110 und lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Durch technische Lösungen, Digitalisierung und branchenübergreifende Konzepte können wir gemeinsam die Energiewende vorantreiben und eine nachhaltige Zukunft schaffen.

Termin vor Ort
Messegespräch buchen

Haben Sie bereits konkrete Themen oder Projekte, über die Sie mit uns sprechen möchten? Dann buchen Sie sich schon jetzt einen Zeit-Slot für ein persönliches Gespräch mit unseren Expertinnen und Experten vor Ort.

Termin buchen
Zwei Personen sprechen an einem Messestand

So finden Sie uns

Ein erfolgreicher Messebesuch beginnt mit einer optimalen Anreise. Das Münchener Messegelände kann ideal mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.

Der Gelände- und Hallenplan geben Ihnen Orientierung und bieten vorab die Möglichkeit, sich mit den vielfältigen Themenbereichen der Messe vertraut zu machen. Generell können Sie alle The smarter E Europe-Fachmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe) über die Eingänge West, Ost und Nord der Messe München erreichen. Der schnellste Weg zu unserem Stand 110 in Halle B5 auf der EM-Power Europe führt durch den Eingang Ost.

Messestand von Phoenix Contact auf "The Smarter E Europe" in München

Was ist The smarter E Europe?

The smarter E Europe gilt als Europas größte Messeallianz und Innovationshub für die Energiewirtschaft. Sie verfolgt das Ziel, eine neue, zukunftsfähige Energiewelt zu gestalten.

Die Veranstaltung vereint vier Fachmessen unter einem Dach:

  • Intersolar Europe: Weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft mit Fokus auf Photovoltaik, Solarthermie und Solarkraftwerke.
  • ees Europe: Präsentiert zukunftsfähige Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien und innovative Batterietechnologien, stationäre Energiespeicherlösungen und Batteriesysteme.
  • Power2Drive Europe: Internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität.
  • EM-Power Europe: Internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen.

Um ihre neuesten Innovationen und Technologien im Bereich erneuerbare Energien zu präsentieren, bietet die smarter E Europe Unternehmen eine Plattform. Phoenix Contact ist auf der Messe EM-Power in Halle B5 vertreten.